搜索
FactoryTalk View ME 帮助
关闭一个“位于顶层”画面
应用程序读取连接值并关闭画面编号与该值对应的图形画面。如果要使用全局连接,必须确保每个画面具有唯一编号。
“替换”画面及不可替换的
位于顶层
画面不可通过远程画面更改关闭。如果画面编号表示一个
替换
画面或不可替换的
位于顶层
画面,将忽略关闭操作,并在
诊断
中记录一条错误消息。
一个只读连接。可为该连接分配模拟量标签。
设置“画面”全局连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal