搜索
FactoryTalk View ME 帮助
远程画面打印
为此控件分配模拟量或开关量标签或表达式,以使数据源触发图形画面的打印。当值从零更改为非零值时,应用程序将读取控件的值并打印当前显示的画面。将打印屏幕上的所有内容,包括当前画面、弹出窗口和任何可见的背景应用程序。
如果分配该控件,请关闭屏幕保护程序。
打印画面时,将忽略数据源的后续打印请求,直到完成画面打印为止。
设置“画面”全局连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal