搜索
FactoryTalk View ME 帮助
参数文件
可为该连接分配字符串标签或表达式。应用读取标签或表达式值,以便确定远程画面编号连接为显示指定的参数文件。
如果分配了参数文件连接,但尚未分配使用参数列表连接和参数标签 # 连接,将使用此参数文件来打开画面。
如果分配了该连接,但使用参数列表连接求值为 0,将使用此参数文件来打开画面。
如果分配了使用参数列表连接和一个或多个参数标签 # 连接,将使用分配给参数标签 # 连接的标签来打开画面。
设置“画面”全局连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal