使用参数列表

分配开关量标签。应用读取标签值,以确定是否使用参数文件或参数列表为在运行时打开的画面提供参数。如果标签值为 0,或者如果未分配该连接,将使用参数文件连接中指定的参数文件打开画面。如果标签值为 1,将使用参数标签 # 连接中定义的标签打开画面。
如果既没有分配该连接,也没有分配参数文件连接,但是分配了一个或多个参数标签 # 连接,则将使用分配给参数标签 # 连接的标签打开画面。
最多可为此编辑器分配 10 个参数标签。如果画面需要的参数超过 10 个,请使用参数文件连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal