远程画面编号
应用程序读取连接值并打开画面编号与该值对应的图形画面。如果值为 0,则由操作员控制画面更改。如果值与所有画面编号均不匹配,则应用程序将发送一条诊断消息。
如果分配该连接,则无论登录用户是否具有对给定画面的安全访问权限,都会发生远程画面更改。
如果要使用全局连接,必须确保每个画面具有唯一编号。
可为该连接分配模拟量标签或表达式。请勿为该连接分配包含常量的表达式。否则,编号与常量匹配的画面会打开,且无法关闭或更改。
小贴士:
如果远程屏幕更改打开过多的“位于顶层”画面,应用程序可能会占用所有内存,或者可能会因扫描的标签太多而影响系统性能。
提供反馈