比较本地文件和远程文件

使用
传输工具
对话框的
比较
选项卡将本地文件与远程文件进行比较。本地文件是有效的
FactoryTalk View ME Station
运行时文件 (.mer),位于运行 ME Transfer Utility 的计算机上或通过网络连接到该计算机的计算机上。远程文件是有效的
FactoryTalk View ME Station
运行时文件 (.mer),位于通过网络连接到本地计算机的远程
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端上。
要比较远程文件和本地文件
  1. 在
    传输工具
    对话框的
    比较
    选项卡中,从
    FactoryTalk Linx
    通信树的
    选择远程终端
    区域中,选择要将其运行时应用文件与本地文件进行比较的远程终端。
  2. 在
    远程存储类型
    列表中选择在终端上存储文件的存储类型。
  3. 在
    远程文件
    框中,指定要比较的远程文件。单击
    浏览
    按钮浏览文件。
  4. 在
    本地参考文件
    框中,指定要比较的本地文件。单击
    浏览
    按钮浏览文件。
  5. 单击
    比较
    。
远程文件会上传并保存到运行 ME Transfer Utility 的计算机中的临时位置。上传完成后,会使用简单的二进制比较方法将上传的文件与指定的本地文件进行比较。然后实用程序会报告两个文件相同还是不同。比较完成后,上传的文件会自动删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal