从 MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 或 PanelView Plus CE 终端传输文件

使用
传输工具
对话框的
上传
选项卡将运行时应用文件 (.mer) 从
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
传输到开发计算机。
传输应用文件之前,必须在终端或计算机上为传输配置
FactoryTalk Linx
驱动程序。
要从
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端传输文件
  1. 在
    传输工具
    对话框的
    上传
    选项卡中,从
    选择源终端
    列表中选择
    FactoryTalk Linx
    通信树中的源终端。
  2. 在
    源存储类型
    列表中选择在终端上存储文件的存储类型。
  3. 在
    源文件
    框中,指定要传输的文件。单击
    浏览
    按钮浏览文件。
  4. (可选)如果要为已上传文件使用其他名称,请选择
    上传为
    并键入新的名称。
  5. 在
    目标文件夹
    框中,指定目标计算机上要接收上传文件的位置。单击
    浏览
    按钮浏览目标位置。
    小贴士:
    目标必须位于本地计算机上。ME Transfer Utility 不支持上传到网络位置。
  6. 单击
    上传
    。
所选文件开始上传到目标文件夹。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal