MobileView、PanelView Plus 7、PanelView Plus 6、PanelView Plus、PanelView Plus Compact 和 PanelView Plus CE 终端上的运行时应用程序文件夹。

下表显示的是
MobileView
、
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
和
PanelView Plus CE
终端上的运行时应用文件夹。
终端类型
内部存储器文件夹
外部存储器 1 文件夹
外部存储器 2 文件夹
MobileView
C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime
D:\RSView Enterprise\ME\Runtime
E:\RSView Enterprise\ME\Runtime
PanelView Plus 7
PanelView Plus 6
\Application Data\Rockwell Software\RSView ME\Runtime
\Storage Card2\Rockwell Software\RSView ME\Runtime
\USB Storage\Rockwell Software\RSView ME\Runtime
PanelView Plus
PanelView Plus Compact
PanelView Plus CE
\Storage Card\Rockwell Software\RSView ME\Runtime
\Storage Card2\Rockwell Software\RSView ME\Runtime
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal