通过单次登录打开应用程序时出现警告

打开本地的或网络上的应用程序时,如果仅将当前登录的
Windows
关联帐户添加到
运行时安全
帐户列表,则可能会收到一条警告消息,显示用户不具备访问应用程序的安全权限。
可能是因为用户帐户安全设置尚未生效。要解决此问题,应该从
FactoryTalk Administration Console
注销并重新登录。要注销
FactoryTalk
,请进行下列操作之一:
  • 从
    Windows
    注销
  • 右键单击系统托盘中的
    FactoryTalk Directory
    通知图标,选择
    登录/注销
    来打开
    登录
    FactoryTalk
    ,然后选择
    注销
    。
  • 转至
    Rockwell Software >
    登录
    FactoryTalk
    ,然后选择
    注销
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal