我无法通过 PanelView Plus 登录

如果通过
PanelView Plus
登录时遇到问题,可能是因为:
  • PanelView Plus
    可能与网络断开连接,或者域控制器可能已关闭。如果使用的是
    Windows
    关联用户帐户或
    Windows
    关联组帐户,则这些帐户会在网络或域控制器关闭时断开连接。要解决此问题,请根据具体情况将
    PanelView Plus
    重新连接到网络,或者使域控制器联机。
  • FactoryTalk View
    在
    PanelView Plus
    上运行时不支持名为 Authenticated Users 和
    Windows
    Administrators 的
    Windows
    组。
  • 不支持将
    Windows
    Server 2008 作为
    PanelView Plus
    的域控制器。如果使用
    Windows
    Server 2008 作为域控制器,则
    Windows
    关联用户帐户和
    Windows
    关联组帐户无法成功登录终端。要解决此问题,请使用
    Windows
    2000 Server。
FactoryTalk View
在
PanelView Plus
上不支持名为 Authenticated Users 和
Windows
Administrators 的
Windows
组
默认情况下,
FactoryTalk Services Platform
版本 2.10 (CPR 9) 或更高版本:
  • 允许任何
    Windows
    Administrator 用户帐户登录到任一目录
    。安装进程会自动将本地
    Windows
    Administrators 组添加到每个
    FactoryTalk Directory
    中的
    FactoryTalk
    Administrators 组中。
  • 允许任何已验证的
    Windows
    用户,而不仅仅是管理用户,登录到任一目录
    。安装进程会自动将本地
    Windows
    Authenticated Users 组的所有成员添加到
    FactoryTalk
    Local Directory 和
    FactoryTalk
    Network Directory 中。任何在本地计算机上成功登录
    Windows
    的
    Windows
    用户都会自动成为 Authenticated Users 组的成员。
  • 允许所有新用户帐户的完全访问权限
    。默认情况下,安装进程会自动将系统策略设置为允许将所有新用户帐户添加到对该目录具有完全访问权限的目录中。
在
PanelView Plus
上运行时,
FactoryTalk View
不支持
Windows
Administrators 组或
Windows
Authenticated Users 组。这意味着不能通过
PanelView Plus
登录
FactoryTalk
,除非事先创建用户帐户,然后指定
PanelView Plus
用户的安全权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal