检查消耗数据连接(ControlNet I/O 配置)

要使用消耗数据,需要添加至少一个 1756-CNB 卡并将
PanelView
设备映射至
Logix Designer
应用程序的 I/O 配置树状目录中。添加 ControlNet 模块时,请将其与
RSNetWorx
工程文件相关联(右键单击 1756-CNB 卡),以便
RSNetWorx
可以正确计划消耗连接。
由于配置不正确,消耗型数据连接可能无法正常工作(例如,插卡将数据从卡输出表写入目标设备)。
前提
  • 检查基本项以排除 ControlNet I/O 配置的问题。
  • 检查产生的数据连接。
要检查消耗数据连接
  1. 验证已正确设置
    Logix Designer
    中的 I/O 配置树状目录。确保在属性中指定的每个模块的版本信息正确无误,或禁用电子密钥检查(右键单击
    1756-CNB
    卡或
    PKTCS
    卡,然后单击
    属性
    )。
  2. 在
    Logix Designer
    中,右键单击消耗标签,然后单击
    编辑属性
    。此时会显示
    标签属性
    对话框。在
    常规
    选项卡上,验证已选中
    标签类型
    下的
    消耗
    类型。
  3. 单击
    标签属性
    对话框中的
    连接
    选项卡。
    • 验证
      生产方名称
      字段指向正确的数据源。
    • 验证
      远程数据
      字段中的值与
      RSNetWorx
      生产的缓冲区 ID
      字段(
      插入连接目标
      对话框)中的值一致。
  4. 验证在
    Logix Designer
    中创建的消耗数据标签大小与在
    RSNetWorx
    中指定的连接大小一致(即字节数相同)。
如果以上操作无法纠正问题,则检查
FactoryTalk View ME
配置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal