检查基本项(ControlNet I/O 配置)

如果 ControlNet I/O 配置无法工作,请按照以下步骤操作来隔离问题。首先,查看 ControlNet 配置,从基本项开始。
要在排除 ControlNet I/O 配置的问题时检查基本项:
  • 检查电源是否已打开。
  • 检查所有硬件电缆是否安全且牢固。确保在需要接头的地方适当使用了接头。确保已正确安装同轴连接器。
  • 验证网络上的所有设备均正常运行。若某个设备出现问题,请参见相应的设备文档以排除所有问题。
  • 确保所有设备均使用最新固件。
  • 检查网络上所有的
    Rockwell Automation
    产品均为同一 CPR 版本。有关此信息的相关说明,请参见“发行说明”。
  • 验证如果将
    ControlLogix
    控制器用作其他设备,它将处于
    运行
    模式。如果使用了数据连接,则在
    ControlLogix
    控制器进入“运行”模式之前不会创建这些连接。如果没有创建连接,则无法交换数据,因此数据会在
    FactoryTalk Linx
    中显示为星号或线框。
如果以上操作无法纠正问题,请首先检查产生的数据连接,然后检查消耗型数据连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal