检查生产的数据连接(ControlNet I/O 配置)

如果使用 ControlNet I/O 时遇到问题,请务必隔离问题。第一步是 ControlNet 配置故障排除。
前提
  • 检查基本项以排除 ControlNet I/O 配置的问题。
要检查生产的数据连接
  1. 打开
    RSNetWorx
    for ControlNet
    ,然后浏览网络(或打开脱机文件)。
  2. 右键单击表示有问题之卡的节点,然后单击
    扫描列表配置
    。此时会打开
    扫描列表配置工具 (SCT)
    ,您可以通过此工具添加、编辑、删除或查看 ControlNet 中的 I/O 连接状态。
  3. 单击屏幕底部的
    连接状态
    选项卡。此时将显示所有已规划 I/O 连接的当前状态。
    状态
    字段指示连接是否成功。故障连接通常因
    RSNetWorx
    配置不正确所致,例如指定的标签名称实际在生产者中不存在、连接大小不匹配,或者
    Logix Designer
    控制器中的标签未标记为
    生产
    。如果
    RSNetWorx
    指示连接状态故障,则
    FactoryTalk Linx
    中的数据将显示为星号(或根本不显示)。有关更多信息,请参阅
    RSNetWorx for ControlNet
    帮助。
如果以上操作无法纠正问题,请检查消耗数据连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal