排除 FactoryTalk View ME 配置问题 (ControlNet I/O)

FactoryTalk View ME
配置是 ControlNet I/O 配置问题的潜在来源。
前提
  • 检查基本项以排除 ControlNet I/O 配置的问题。
  • 检查产生的数据连接。
  • 检查使用的数据连接。
检查
FactoryTalk View ME
配置中的错误
  1. 验证在
    连接属性
    对话框中输入的数据与在
    RSNetWorx
    中指定的连接数据一致:
    此
    RSNetWorx
    “连接属性”对话框字段中的数据:
    应与在
    FactoryTalk View ME
    配置(“连接属性”对话框)中该字段内输入的数据相同。
    输入地址
    开始字
    输入大小
    字长度
    状态地址
    状态地址
  2. 运行
    连接报告
    并将其与
    RSNetWorx
    扫描列表配置
    进行比较。
如果以上操作无法纠正问题,则检查
FactoryTalk Linx
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal