“别名属性”(RIO) 设置

以下是
别名属性(远程 I/O)
对话框的设置。
设置
描述
名称
为每个数据点分配一个用户指定的标识符(别名)。输入描述性名称,此名称在 RIO 配置中必须唯一。OPC 客户端将使用此名称作为条目定义字符串来标识数据点。该名称不区分大小写,最多包含 254 个字符,可使用除以下字符外的其他任何字符:@、:、/、[、]、.、逗号或空格。
类型
为此数据点指定别名数据类型。RIO 的默认别名数据类型为无符号整型字(16 位)。
开始字
如果是输入或输出,则由机架和组地址及范围确定;如果是块传输别名,则由块传输及其长度确定。此外,某些数据类型具有对齐要求,例如位和字节。请参见
别名数据类型
了解相关信息。
位
此字段仅适用于位、位数组和字节数据类型。在数据点所在位置的字内指定位偏移。对于字节数据类型,位偏移必须为 0(默认值)或 10。位和位数组数据类型的范围为 0-17。注意,块传输位值始终为十进制,但 I/O 位值将根据扫描器的默认地址格式的不同而有所差异。
Length
此字段仅适用于无符号字、字符串/数组以及位数组数据类型。指定数据点引用的数据长度;字符串长度或以给定数据类型的数组形式返回的条目数。默认长度为 1(返回一个数据项)。
位长度
此字段仅在选中
BitArray
数据类型时显示。范围是 1 - 32。
Address
交互显示默认寻址语法,但不能直接进行编辑。
初始值
指定用户定义的数据点初始值。此值在任何情况下都有效,包括具有重叠地址的别名的情况。请不要执行任何验证检查操作,以确保没有在其他位置将重叠的变量初始化为不同值。默认值为 0。
重叠
单击
重叠
显示任何重叠别名的
地址
、
类型
和
别名
。请注意,RIO 配置工具无法确保不配置重叠别名。
小贴士:
使用别名后,即使该别名已被修改或删除,仍必须关闭并重新打开
RIO 配置
编辑器才能再次分配该名称。例如,如果创建一个别名(“Alias1”),接着将其删除或改名,然后在关闭
RIO 配置
编辑器前尝试使用原名称(“Alias1”)创建新别名,则将会出现别名重复错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal