重叠别名

如何访问此对话框?
在
别名属性
对话框中,右键单击
重叠
。
使用
RIO 配置重叠别名
对话框查看任何重叠变量。在
别名属性
对话框中,单击
重叠
可显示分配给该输入或输出的任何重叠别名。如果单击
重叠
后没有显示对话框,则不存在重叠。
如果对话框打开,则它将包含重叠别名的
地址
(如 O:020 或 I:020)、别名
类型
以及分配给该别名的
名称
。
小贴士:
远程 I/O (RIO) 配置工具
无法确定是否存在重叠。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal