“机架属性”对话框 (RIO) 设置

以下是
机架属性
(远程 I/O)对话框的设置。
设置
描述
机架编号
机架是 PLC 或设备类型上的位置。它们用于确定可分配给标签或表达式的地址。从列表中选择机架编号。可用的机架编号由扫描器配置决定。请注意,必须为每个远程模块分配唯一的机架编号且不可重叠。
模块分组
模块组是远程 I/O 机架的组成部分。一个完整的机架包含八个模块组。每个机架可分为 1/4、1/2、3/4 或完整机架大小;因此,每四分之一的机架包含两个模块组。要为远程 I/O 应用程序分配部分机架,可分配相应的模块组。可用分组为 0,1、2,3、4,5 和 6,7。模块组必须是连续的。
访问
在 RIO 应用程序中分配机架或块传输文件时,可以决定终端是否为只读模式,或可以在机架 I/O 空间上同时进行读取和写入操作。
  • 完全(读/写)访问
    在此模式下,机架读取扫描器中的独立输出数据并向其中写入独立输入数据。这是默认模式。
  • 只听访问
    在此模式下配置的机架从其他完整访问机架中镜像输入和输出数据。只听机架不能将数据返回至扫描器,只能简单监控发送至其他机架或从其他机架返回的数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal