块传输属性(远程 I/O)

如何访问此对话框?
从 RIO 配置编辑器中,右键单击扫描器并单击
添加块传输
。
块传输属性
对话框用于:
  • 选择一个块传输文件
  • 选择一个分配给终端的机架编号
  • 选择将用于 MCB 的模块组和插槽
  • 选择传输类型
  • 设置大小(要移动的字数)
    小贴士:
    如果导入包含无序列号块传输的 1400e 应用程序,必须在 RIO 配置编辑器中删除块传输并重新输入数据。RIO 配置软件不允许对块传输进行非序列编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal