“块传输属性”(RIO) 设置

以下是
块传输属性
对话框的设置。
块传输编号
从下拉列表中选择块传输文件编号。可用的块传输编号取决于所选的扫描器。
机架编号
选择一个分配给终端的机架编号。此机架独立 I/O (MCB) 的一小部分将被保留以用于块传输。
小贴士:
请勿将块传输 MCB 分配给只听机架;因为 1784-PKTX 插卡支持只听独立 I/O,但不能支持只听块传输。配置只听机架时,同时会提示 1784-PKTX 监听进入其他设备的 I/O 数据。只听机架监控线缆并接收数据,但不对消息包作出任何响应。不过,如果将块传输分配至配置为“只听”的机架,驱动程序将识别块传输并尝试对其作出响应而不是仅侦听。块传输针对另一台设备,但驱动程序和该设备都作出响应,这引起冲突并导致块传输被取消。
组/插槽
选择将用于 MCB 的模块组和插槽(字 LSB 或 MSB)。请勿为多个块传输分配输入同样的组/插槽。请注意,插槽编号的占位符以下划线表示。
类型
块传输只能朝一个方向移动数据。读取块传输将数据从终端移动到 PLC。写入块传输将数据从 PLC 移动到终端。不可将块传输分配至只听机架。
大小
大小定义移动的字数。可用大小为 1 至 64 个字。
小贴士:
如果导入包含无序列号块传输的 1400e 应用程序,必须在 RIO 配置编辑器中删除块传输并重新输入数据。RIO 配置软件不允许对块传输进行非序列编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal