添加 DeviceNet 扫描器

使用
通信设置
编辑器的
设计(本地)
选项卡上的
DeviceNet 扫描器
配置 DeviceNet I/O。配置 DeviceNet I/O 的第一步是添加一个 DeviceNet 扫描器。
小贴士:
DeviceNet 扫描器卡是您将配置的设备快捷方式指向的设备。还需要注意,您用于开发 DeviceNet I/O 配置的工作站上
不必
安装 1784-PCIDS 卡。在这种情况下,将能够在工作站上定义配置,但不能测试 HMI 应用程序。
要在配置中添加 DeviceNet 扫描器
  1. 右键单击虚拟背板(通信树状目录,
    通信设置
    编辑器),然后单击
    添加设备
    。
  2. 单击
    添加设备选择
    对话框中的
    DeviceNet 扫描器卡
    (1784-PCIDS),以显示
    DeviceNet 扫描器属性
    对话框的
    常规
    选项卡。
  3. 设置
    名称
    字段。输入一个名称,不超过 256 个字符,不能包含句点、左括号或右括号。
  4. 选择
    节点地址
    。有效值为 0-63 且必须是唯一的。
  5. 在
    虚拟背板中的插槽
    字段中选择一个值。有效值为 1-16。
  6. 设置
    波特率
    字段,配置驱动程序传输数据到设备的波特率。可用波特率为 125,000、250,000 和 500,000。默认为 125000。
  7. 请执行以下操作之一:
    • 单击
      应用
      来应用“常规”选项卡设置,然后单击
      I/O
      选项卡添加一个
      地址块
      到 DeviceNet 扫描器。
    • 单击
      确定
      保存设置并关闭对话框。
      小贴士:
      • 每个
        PanelView
        设备只能有一个 DeviceNet 扫描器。
      • 当
        PanelView
        设备加载 DeviceNet 扫描器配置时,在配置中指定的虚拟背板插槽号将被忽略。因为
        PanelView
        设备的虚拟背板中仅有两个插槽,
        PanelView
        系统本身位于插槽 0 中,所以会改为将 DeviceNet 扫描器自动分配到插槽 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal