将设备添加到地址块 (DeviceNet I/O)

要创建一个 DeviceNet I/O 配置,必须添加一个 DeviceNet 扫描器。接下来,通过添加一个地址块来配置“扫描器属性”,随后为该地址块加一个设备并为设备分配一个别名。
DeviceNet 扫描器属性
对话框用于将设备添加到地址块。
要将设备添加到地址块 (DeviceNet I/O)
  1. 在
    DeviceNet 扫描器属性
    对话框中,单击
    I/O 配置
    选项卡。
  2. 右键单击
    地址块
    ,然后单击
    添加设备。
    随即打开
    设备属性
    对话框。该对话框的名称反应了默认的“开始字节”、“长度”和“节点”。
  3. 输入
    开始字节
    、
    长度
    和
    节点
    ,使用
    RSNetWorx
    扫描列表配置工具
    中的数据指定一个设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal