配置 DeviceNet I/O

使用此步骤配置 DeviceNet 扫描器上的 I/O。所需步骤的概述如下。
前提
  • 在使用
    FactoryTalk Linx
    配置或定义 DeviceNet 扫描器中的 I/O 之前,使用
    Rockwell Software
    扫描列表配置工具
    插入连接并将扫描列表应用到网络。
要配置 DeviceNet 扫描器上的 I/O
  1. 添加
    DeviceNet 扫描器
  2. 添加地址块
  3. 将设备添加到地址块
  4. 添加别名
I/O 配置完成后,配置引用 DeviceNet I/O 扫描器的设备快捷方式。浏览由此
FactoryTalk Linx
服务器提供的标签时,配置的别名将会显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal