添加地址块 (DeviceNet)

添加一个地址块,来指定 DeviceNet 扫描器 I/O 表内内存块的位置和大小。对于尚未在地址块中指定的控制器,将无法从中读取映射数据。
要为 DeviceNet 扫描器的 I/O 表添加一个地址块
  1. 单击
    DeviceNet 扫描器属性
    对话框上的
    I/O 配置
    选项卡,以显示
    DeviceNet 扫描器
    和
    输入
    节点与
    输出
    节点。
  2. 右键单击输入节点或输出节点,然后单击
    添加地址块
    ,以显示
    地址块属性
    对话框。
    1. 设置
      开始字节
      ,指定 I/O 表中内存块的开始位置。如
      RSNetWorx
      扫描列表字段
      输入地址
      或
      输出地址
      中所示,输入输入地址或输出地址。
    2. 在
      字节长度
      字段中选择一个值,以指定 I/O 表中内存块的字节数。输入的值对应于使用
      RSNetWorx for DeviceNet
      生成的扫描列表。
    3. 单击
      确定
      可接受值并关闭对话框。
  3. 右键单击一个
    地址块
    ,然后单击
    添加设备
    以显示
    设备属性
    对话框。
    1. 设置
      开始字节
      ,指定设备 I/O 表中的开始字节。开始字节必须在父地址块的范围内。
    2. 设置
      长度
      字段,指定以字节数表示的设备地址块长度(输入或输出表中的空间量)。长度值必须在父地址块的范围内。
    3. 设置
      节点
      字段,指定从设备的节点编号。该地址对于每个设备必须是唯一的,不过地址编号可同时用于输入表和输出表中。如果设备是充当从设备的
      PanelView Plus
      ,则在此框中输入
      PanelView Plus
      设备的节点编号。
  4. 单击
    确定
    可接受值并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal