添加别名 (DeviceNet I/O)

添加别名来为 DeviceNet I/O 配置中的每个数据点分配用户指定的标识符(别名)。
要在 DeviceNet I/O 配置中添加一个别名
  1. 从通信设置编辑器中,右键单击 DeviceNet 扫描器,然后单击“I/O 组态”选项卡。
  2. 单击 + 展开扫描器。
  3. 单击“输入”或“输出”上的 + 查看其地址块和各自的连接。
  4. 右键单击一个“地址块”并选择“添加别名”以显示“别名属性”对话框。
  5. 从左窗格的树状目录中选择“别名数据类型”。相应的属性设置会显示在“别名属性”对话框中。
    有关这些“别名数据类型”设置的信息,请参见本主题结尾处的链接。
  6. 为选定的“别名数据类型”设置相应字段。
  7. 单击“应用”以将别名保存到配置,并保持对话框打开以继续添加别名。
  8. 添加完别名后,单击“确定”以关闭“别名属性”对话框。
    重要提示:
    对于输出表中用户尚未指定值的任何位,将分配值 0。因此,如果输出别名未指定初始值,或者未为输出表的区域定义别名,则会向其分配值 0,并将显示一条警告消息。但是,DeviceNet 扫描器将仍然能够进入运行模式。由于值 0 会在 DeviceNet 扫描器进入运行模式后立即应用,请务必注意此操作可能会对应用程序中的输出设备产生的影响。
  9. 单击“I/O 配置”选项卡上的“确定”以保存配置并关闭对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal