设备属性 (DeviceNet I/O) 设置

设备属性
对话框包含以下设置
设置
描述
开始字节
设备 I/O 表中的开始字节。开始字节必须在父地址块的范围内。
Length
以字节表示的设备地址块长度(输入或输出表中的空间量)。长度值必须在父地址块的范围内。
节点
从设备的节点编号。该地址对于每个设备必须是唯一的,不过地址编号可同时用于输入表和输出表中。如果设备是充当从设备的
PanelView Plus
,则在此框中输入
PanelView Plus
设备的节点编号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal