“设备属性 (DeviceNet I/O)”对话框

如何访问此对话框?
右键单击 I/O 配置树状目录中的地址块,然后单击
添加设备
。
使用
设备属性
对话框,可以为 DeviceNet 扫描器 I/O 表中模仿
RSNetWorx
中设备的地址块分配逻辑设备。在此对话框中输入的值对应于使用
RSNetWorx
扫描列表配置工具
生成的扫描列表。必须先添加地址块,才能添加设备。
在定义设备属性时请注意以下事项:
  • 设备
    开始
    字节
    和
    长度
    必须在父地址块的范围内。
  • 每个地址块只能有一个设备。
  • 设备的节点编号对于每个设备必须是唯一的,不过地址编号可同时用于输入表和输出表中。
  • 如果
    RSNetWorx
    以字数指定数据,用户将需要为
    FactoryTalk Linx
    条目执行字到字节的转换。
在配置设备后,设备会在 I/O 配置树状目录中显示为如下形式:
ww 设备 yyyy-zzzz [ss]
,其中:
ww
= 目标设备的节点编号
yyyy
= 开始字节的地址
zzzz
= 结束字节的地址
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal