ControlNet 扫描器属性,“I/O 配置”选项卡

如何打开“ControlNet 扫描器属性”对话框?
当从
添加设备选择
对话框中选择“ControlNet 扫描器”时,“ControlNet 扫描器属性”对话框会自动显示。在
ControlNet 扫描器属性
对话框中,单击
I/O 配置
选项卡。
或者,右键单击
通信树状目录
中的
ControlNet 扫描器
,单击
属性
,然后单击
I/O 配置
选项卡。
ControlNet 扫描器属性
对话框上的
I/O 配置
选项卡用于指定标签级别(别名)I/O 数据的位置,此数据在 I/O 缓冲区中的位置以及要使用数据的连接。
此对话框会显示 I/O 配置树状目录,同时还会将输入和输出节点(I/O 表)显示为父 ControlNet 扫描器卡的子项。
右键单击根目录以便:
  • 在地址块中按
    名称(别名)
    、
    I/O 键(Mac 或状态)
    或
    地址
    将子节点排序。
  • 展开整个 I/O 配置树
  • 保存当前配置
  • 生成
    连接报告
    ,其中包含用户添加的连接概要
右键单击输入或输出节点以便:
  • 添加地址块并编辑其属性
  • 删除树上突出显示的条目
右键单击地址块以便:
  • 添加连接并编辑其属性
  • 删除树上突出显示的条目
单击
确定
可保存配置并关闭对话框。
单击
取消
可关闭对话框而不保存配置。
单击
应用
可保存配置并使对话框保持打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal