创建运行时应用程序供先前版本的 FactoryTalk View ME 使用

RSLinx Enterprise
V4.0 (CPR 7)(版本 6.00.00 更名为
FactoryTalk Linx
)新增了创建用于之前版本
FactoryTalk View ME
(如 v3.0 (CPR 6))的 Runtime 应用程序(.mer 文件)的功能。
FactoryTalk View Studio
Machine Edition 帮助中提供了有关此功能的详细说明。
选择保存先前的 CPR 9 应用程序(在
FactoryTalk View Studio
中:选择
应用程序 > 创建 Runtime 应用程序
),系统会检查以下问题,并在发现问题时通过警告或错误消息提示:
消息
描述
是否已创建 Runtime 文件 (.mer)?
纠正措施
警告:
检测到不支持的设备。快捷方式名称 =
xxx
。设备名称 =
yyy
。
开发系统检测到,工程中的快捷方式引用了不受请求版本支持的设备类型。将创建一个运行时应用程序 (.mer);但是,目标系统在尝试与该设备通信时可能会检测到并记录运行时错误。
请注意,如果目标系统接收到的修补程序添加了对此设备类型的支持,则在运行时不会再出现此问题。
Yes
不需要。
要消除运行时错误,请删除此快捷方式。
警告:
检测到设备已被删除。快捷方式名称
=
topologyNodeDeleted。
系统检测到由所述快捷方式引用的设备已从配置中删除。
如果应用程序仍在使用此快捷方式,当应用程序尝试使用该快捷方式时,目标系统将检测到并记录 Runtime 错误。
Yes
如果应用程序未使用此快捷方式,则不需要。
如果应用程序使用此快捷方式,则必须将相应的设备添加到通信树状目录中并将其与快捷方式相关联。
警告:
检测到未经配置的设备。快捷方式名称
=
notConfigured。
系统检测到快捷方式未与“Runtime(目标)”选项卡上的设备相关联。
如果应用程序使用此快捷方式,当应用程序尝试使用该快捷方式时,目标系统将检测到并记录 Runtime 错误。
Yes
如果应用程序未使用此快捷方式,则不需要。
如果应用程序使用此快捷方式,则必须将其与“Runtime(目标)”选项卡上对应的设备相关联。
错误:
检测到不支持的驱动程序。驱动程序名称 = xxx。
在工程中检测到不受请求版本支持的驱动程序。
No
从配置中手动移除不受支持的驱动程序。
错误:
检测到不受支持的 RIO 数据类型。快捷方式名称 =“
rioShortcut
”。
在工程中检测到引用 RIO(远程 I/O)配置的快捷方式包含 BitArray 数据类型。此数据类型在请求的版本中不受支持。
No
从工程中删除 RIO BitArray 数据类型。
错误:
检测到报警和事件。快捷方式名称 = "serDh485SLC"。
系统检测到“报警和事件”已在所述快捷方式中启用。“报警和事件”在请求的版本中不受支持。
No
请禁用此快捷方式的“报警和事件”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal