使用 Excel 复制报警消息

使用
Excel
中的复制和粘贴功能复制并编辑相似的报警消息。
要复制报警消息
  1. 在包含所导出报警配置的
    Excel
    工作簿中,单击
    消息
    选项卡。
  2. 选择包含需要复制的报警消息的行。
  3. 要复制报警消息,右键单击报警消息,然后单击
    复制
  4. 要将消息复制 10 次,选择 10 行,然后右键单击所选行并单击
    粘贴
  5. 消息 ID 不得重复。在
    ID
    列中编辑复制值。
  6. 要保存编辑内容,可在
    文件
    菜单中单击
    保存
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal