通过 Excel 指定新标签的更新速率
要指定添加至报警配置的任何新标签(如输入标签、限制标签、关联标签或目标值标签)的更新速率,可复制标签名称并将其粘贴到“标签更新速率”电子数据表中的相应列。
要指定新标签的更新速率
- 在包含导出报警配置的Excel工作簿中,单击开关量、分级或偏差选项卡,然后选择引用新标签的行。
- 找到包含新标签引用的列,选择输入标签名称并复制。
- 单击标签更新速率选项卡。列标题表示更新速率。例如,单元格A-1的标题是0.10 秒,单元格E-1的标题是2 秒。
- 要每两秒钟更新一个标签,需要在2 秒列中粘贴标签名称。
- 在文件菜单中,单击保存,保存更改。
提供反馈