以 XML 格式导出报警

使用
报警导入导出向导
导入或导出
FactoryTalk View Studio
中的报警。
要通过“报警导入导出向导”以 XML 格式导出报警
  1. FactoryTalk
    浏览器树中,导航到“标签报警和事件服务器”。
  2. 右键单击“标签报警和事件服务器”,然后选择
    导入和导出
  3. 操作类型
    窗口中,选择
    将报警配置导出到 XML 文件
    ,然后选择
    下一步
  4. 要导出的报警
    窗口中,选择要包含在导出文件中的报警,然后选择
    下一步
  5. 要导出的消息
    窗口中,选择要导出的报警消息和语言,然后选择
    下一步
  6. 指定输出文件
    窗口中,输入导出文件的名称和保存位置,然后选择
    完成
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal