搜索
FactoryTalk Services Platform 帮助
Excel 导入和导出
使用
Excel
工作手册 (*.xls) 格式编辑现有报警定义,例如将文本字符串翻译成外语,或在多个报警定义中搜索和替换文本。
每个信息类型都有自己的一组属性。
导入或导出报警
Excel 导入和导出格式
Excel 格式的开关量报警
Excel 格式的分级报警
Excel 格式的偏差报警
Excel 格式的报警消息
Excel 格式的标签更新速率
Excel 格式的全局配置
Excel 格式的组
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal