在运行时使用自动诊断事件汇总

在运行时,操作员可以使用自动诊断事件汇总来抑制、解除抑制、筛选和排序事件。
在设计阶段,自动诊断事件汇总可以配置为仅包含所选的工具栏按钮。
在运行时下列键盘快捷键可以代替鼠标来操作自动诊断事件汇总。
使用此密钥
要执行此操作
Home
选择事件列表中的第一个条目。
结束
选择事件列表中的最后一个条目。
向上箭头键
选择事件列表中的上一个事件。
向下箭头键
选择事件列表中的下一个事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal