自动诊断事件汇总中的状态栏

自动诊断事件汇总底部的状态栏概要显示了订阅区域中的报警和事件服务器的状态。对于连接状态指示器,指向此图标时将显示一条工具提示,其中列出了订阅区域中包含的服务器名称及其连接状态。
下表描述了状态指示器图标。
图标
描述
Diag_Statusbar_serverconnected
所有报警和事件服务器的连接均正常。
Diag_Statusbar_serverdisconnected
一个或多个事件服务器的连接已断开。
Diag_Statusbar_eventlist
事件列表中的事件数。
Diag_Statusbar_active&unsuppressed
活动并解除抑制事件的数量。当计数为零时,此图标变为灰色。
Diag_Statusbar_active&suppressed
活动并抑制事件的数量。当计数为零时,此图标变为灰色。
Diag_Statusbar_inactive&suppressed
非活动并抑制事件的数量。当计数为零时,此图标变为灰色。
Diag_Statusbar_filter
用于指定要在事件列表中显示的事件的筛选器名称,或者,当未选择筛选器时会显示
未筛选
文本。
Diag_Statusbar_sort
事件列表中的事件排序顺序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal