自动诊断事件汇总中的列

自动诊断事件汇总事件列表中的数据字段按列组织,用于表示诊断信息。这些列可以在设计阶段通过
自动诊断事件汇总属性
对话框进行配置:
下表显示了各个列。
列
描述
状态
显示一个图标,指示事件的状态变化。
  • Diag_State_Active&Unsuppressed:活动并解除抑制
  • Diag_State_Active&Suppressed:活动并抑制
  • Diag_State_Inactive&Suppressed:非活动并抑制
评估
诊断事件的紧急性。
  • 发生故障
  • 不合规格
  • 需要维护
  • 检查功能
事件时间
事件条件切换为当前显示状态的时间。时间可包括秒数、毫秒数或微秒数,具体取决于配置的属性。
区域
发生事件的区域的
FactoryTalk Directory
路径,格式为:/Area1/SubArea1/....
例如,
/Line1/MixingTank
。
设备名称
发出事件的设备名称。
目录
发出事件的设备的目录。
消息
描述事件的文本。
诊断代码
事件消息的唯一标识符。
设备路径
网络上收集诊断事件的设备的快捷方式路径。
例如,
B_ETHIP-1\IPAddress\Backplane\2
。
资源
事件的资源,例如设备或控制器。
服务器名称
产生事件的服务器的名称。
例如,
Packaging Server
。
产品类型
发出事件的设备的类型。
例如,
可编程逻辑控制器
。
供应商
发出事件的设备的制造商。
产品名称
发出事件的设备的型号。
主要修订版本
发出事件的设备的固件主要修订版本。
次要修订版本
发出事件的设备的固件次要修订版本。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal