选择用户或组

如何打开“选择用户或组”?
  1. 右键单击要修改的
    FactoryTalk
    用户组帐户,然后单击
    属性
    。
  2. 在
    用户组属性
    中,单击
    添加
    。
使用
选择用户或组
可选择用户帐户或用户组,以设置策略、权限或查看有效权限。
使用
筛选器
下的选项可仅显示用户、仅显示用户组或显示要添加到组的所有帐户。
要选择用户或组
  1. 右键单击要修改的 FactoryTalk 用户组帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在
    用户组属性
    中,选择
    添加
    。
  3. 在
    选择用户或组
    的底部,选择限制显示用户或组的筛选条件。
  4. 执行下列操作之一:
    • 在用户和组列表中,选择用户帐户或用户组帐户。
    • 要创建新的用户帐户,请选择
      新建
      ,然后选择要创建的帐户类型。
  5. 选择完用户或组帐户后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal