配置可保护操作

如何打开“配置可保护操作”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    策略
    >
    产品策略
    。
  2. 展开产品文件夹,然后右键单击
    功能安全
    并选择
    属性
    。
  3. 在
    功能安全属性
    中,选择包含功能类别的行。
  4. 在
    配置安全性
    旁边,选择
    浏览
    (
    ...
    )。
配置可保护操作
用于查看或设置权限,该权限将决定连接到
FactoryTalk
Network Directory 的计算机或计算机组的用户或用户组是否可访问单个功能。可保护的产品策略功能取决于安装的
FactoryTalk
产品。
此窗口用于配置对
用户权限和分配属性
中操作的访问权限。
在
FactoryTalk
Local Directory 中,所有安全设置仅应用于本地计算机。
设置
描述
权限列表
显示对该功能拥有
允许
或
拒绝
权限的用户和计算机。
要允许对功能的访问,请选择
允许
。
要拒绝对功能的访问,请选择
拒绝
。
如果清除了
允许
和
拒绝
,则会拒绝用户访问功能。
添加
选择将用户和计算机添加到权限列表以设置明确权限。
移除
在权限列表中,选择要移除安全设置的用户和计算机组合,然后选择
移除
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal