功能安全策略

如何打开“功能安全属性”?
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    ,然后登录
    FactoryTalk Directory
    。
  2. 在
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略 >
    产品策略
    ,然后展开产品文件夹。
  3. 右键单击
    功能安全
    ,然后选择
    属性
    。
使用
功能安全属性
中的
策略设置
选项卡配置
FactoryTalk
产品可用的安全策略设置。每个
FactoryTalk
产品都有一组不同的安全策略设置,可将其配置为允许或拒绝特定用户或组访问功能。从 FactoryTalk Services Platform 版本 6.30.00 和 Studio 5000 Logix Designer 版本 34.00.00 开始,通过在
会话设置
中配置“自动注销”,可在指定的空闲时间后锁定 Studio 5000 Logix Designer。
Network Directory 中的策略设置和 Local Directory 中的策略设置完全独立。对一个目录中的策略设置进行的更改不会应用到另一目录。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal