可保护操作和产品策略之间的区别

产品策略是
FactoryTalk
产品中可保护功能的集合。产品策略与可保护操作的不同之处在于:
  • 可保护操作适用于所有在特殊环境(如应用程序或区域)中使用该操作的产品。
  • 产品策略则仅适用于一个产品,如果被拒绝访问某一产品功能,则使用该产品时无法使用该产品功能。
在某些情况下,有些可保护操作和产品策略功能相同。例如,
Logix Designer
应用程序同时具有一个可保护操作和一个称为
固件:更新
的产品策略。
  • 可保护操作适用于所有产品 - 如果被拒绝在应用程序或区域中访问
    固件:更新
    操作,则不能使用任何产品从该应用程序或区域更新控制器中的固件。
  • 产品策略仅适用于
    Logix Designer
    应用程序 - 如果被拒绝访问
    固件:更新
    ,则不能在使用
    Logix Designer
    应用程序配置任何控制器时更新固件。
不同于资源的可保护操作,产品策略不继承安全设置。为产品策略指定权限时,清除
允许
和
拒绝
复选框,不允许策略设置继承安全设置。清除两个复选框拒绝访问产品功能。
有关特定
FactoryTalk
产品的可保护操作和产品策略的详细信息,请参见产品文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal