保护单个产品的多个功能的安全

要限制访问单个
FactoryTalk
属性的一个或多个功能,请使用
功能安全属性
。
要保护单个产品的多个功能的安全
  1. 登录到
    FactoryTalk Directory
    。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    策略 > 产品策略
    。
  3. 在
    产品策略
    文件夹中,展开产品对应的文件夹。
  4. 右键单击
    功能安全
    ,然后选择
    属性
    。
  5. 在
    功能安全属性
    中,选择包含功能的行。窗口底部会显示该功能的描述。
  6. 为功能配置安全设置:
    • 如果产品策略包含使用列表配置的设置,则应配置这些设置,选择
      确定
      ,然后跳过余下的步骤。
    • 如果产品策略未使用列表配置,则在右侧的列中,选择
      配置安全
      旁边的
      浏览
      (...)。
  7. 使用
    配置可保护操作
    选择有权访问功能的用户或用户组,然后选择
    确定
    。
  8. 根据需要重复第 4-6 步,以配置构成产品策略的功能。
  9. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal