产品策略的功能安全

如何打开“产品策略的功能安全”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,依次展开
    系统
    >
    策略
    。
  2. 右键单击
    产品策略
    ,然后单击
    配置功能安全
    。
使用
产品策略的功能安全
中的
权限
选项卡可同时保护多个
FactoryTalk
产品的功能安全。
小贴士:
一次只能为一个功能配置
FactoryTalk Linx Gateway
安全。
如果同时使用本地和网络
FactoryTalk Directory
,则应分别在每个目录中配置产品策略。
设置
描述
按以下条件查看权限
从两种不同视角查看相同的权限组:
  • 根据用户 - 选择
    用户
    ,选择一个用户,然后指定该用户可访问的产品功能
  • 根据操作 - 选择
    操作
    ,选择一个产品功能,然后指定可执行此功能的用户
添加
选择
添加
将用户和计算机添加到列表中。
移除
选择
移除
将用户和计算机从列表中移除。
操作列表
产品策略的功能安全
中的“操作”一词指产品功能。每个安装的
FactoryTalk
产品均具有不同的可保护功能(操作)。
选择每个
FactoryTalk
产品旁的
加号 (+)
可查看要保护的功能。如需关于每个产品的更多信息,请参见产品文档。
允许
选择此设置可允许访问产品功能。
拒绝
选择此设置可拒绝访问产品功能。
允许和拒绝
将二者均清除可拒绝访问功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal