常规权限集属性

权限集确定允许或拒绝一个或多个用户组或计算机组执行的一组操作。使用权限集将相同的权限应用于多个控制器或工程组件。有关
Logix Designer
权限集使用方法的更多信息,请参见
FactoryTalk 系统配置指南
。
使用
常规权限集属性
修改权限集。权限集的名称无法更改。
设置
描述
描述
键入权限集的可选描述。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal