权限集和逻辑名称

权限集和逻辑名称用于确定针对
FactoryTalk
Network Directory 中的一个或多个用户组或计算机组允许或拒绝的一组操作。使用权限集将相同的权限应用于多个控制器或工程组件。使用逻辑名称将权限与特定控制器相关联。使用逻辑名称时,必须与控制器名称相匹配。
起保护作用的功能
引入该功能的版本
注意
逻辑名称
FactoryTalk Services Platform 版本 2.10
如果使用逻辑名称来保护资源,将增加在 FactoryTalk Directory 服务器和每个 FactoryTalk Directory 客户端之间必须同步的缓存大小。
RSLogix 5000 版本 12.00
权限集
FactoryTalk Services Platform 版本 2.80
我们建议您使用权限集来提高 FactoryTalk Directory 缓存同步的效率。
Studio 5000 Logix Designer 版本 28.00
注意:
从版本 21.00 开始,RSLogix 5000 命名为 Studio 5000 Logix Designer。
用户打开使用权限集或逻辑名称确保安全、并配置为仅使用所选安全授权的工程时,
Logix Designer
应用程序会检查
FactoryTalk Directory
的 ID,查看其是否与工程中存储的 ID 匹配。
  • 如果 ID 匹配,
    Logix Designer
    应用程序会检查目录,找到逻辑名称(与控制器名称匹配)或权限集(与工程关联),并获取当前用户/计算机组合的权限。
  • 如果 ID 不匹配,工程会使用为该权限集或逻辑名称定义的访客用户权限。
当用户打开受保护但未配置为仅使用所选安全授权的工程时,
Logix Designer
应用程序会检查连接的
FactoryTalk Directory
,找到与工程关联的逻辑名称或权限集,并获取当前用户/计算机组合的权限。
Rockwell Automation
建议将工程配置为仅使用所选安全授权,以保持对保护工程的目录的控制。
在
FactoryTalk Administration Console
中配置权限集和逻辑名称时,还可配置访客用户权限。访客用户的权限决定了对在保护工程所用的同一
FactoryTalk
Directory 上未授权的用户的访问等级。
访客用户的权限缓存在与其关联的工程文件中。但对于已由主
FactoryTalk
Directory 的用户应用到对象的权限集来说,权限仅存储在工程文件中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal