复制权限集

要创建与现有权限集类似的权限集,请复制权限集,然后对其进行编辑。
要复制权限集
  1. 展开
    权限集
    以查看权限集,右键单击权限集并选择
    复制
    。
  2. 在
    新权限集
    中,输入权限集的名称。
  3. (可选)在
    说明
    中,键入权限集的说明,如控制器或工程组件的列表。
  4. 选择
    确定
    。
    选择
    安全设置
    ,编辑新权限集的权限。
    当
    Logix Designer
    应用程序打开时,新的权限集将出现在
    权限集
    菜单中,并且可应用于工程和工程组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal