添加权限集

权限集确定允许或拒绝一个或多个用户组或计算机组执行的一组操作。创建权限集可将同一组权限应用到 Studio 5000 Logix Designer 版本 28.00 或更高版本中的多个控制器或工程组件中。
要添加权限集
  1. 展开
    系统
    文件夹,直至看到
    权限集
    。
  2. 右键单击
    权限集
    ,然后选择
    新建权限集
    。
  3. 在
    新建权限集
    中,在
    名称
    字段中输入描述性名称。
  4. (可选)在
    描述
    中,键入权限集的说明,如属于该权限集的控制器或工程组件的列表。
  5. 选择
    确定
    。
  6. 右键单击新权限集,然后选择
    安全
    。
  7. 在
    安全设置
    中,配置用户计算机对的权限。一对用户计算机可包括用户计算机组以及单个用户和计算机。
  8. 选择
    确定
    。
    当
    Logix Designer
    应用程序打开时,新权限集显示在
    权限集
    菜单中。将权限集应用到工程和工程组件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal