新建操作组

如何打开“新建操作组”?
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    ,然后登录
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    浏览器
    中,右键单击
    操作组
    ,然后选择
    新建操作组
    。
将操作分组,在一步内针对一组操作授予或拒绝安全权限。使用
新建操作组
可添加一个操作组。指定每个操作组的属性:
设置
描述
名称
为新的操作组键入一个唯一的名称。此名称不可以与任何其他操作组相同。操作组名称在
安全设置
中显示。新的操作组在
安全设置
操作列表中的
用户操作组
类别中显示。
  • 要现在添加操作组但在稍后为其分配操作,可键入操作组名称,然后选择
    新建
    。
  • 不能重命名操作组
    。正确的做法是,记下分配给操作组的权限并删除操作组。然后添加新的操作组,并授予所记录的权限。
可用操作和操作组
显示尚未在操作组中使用的操作。选择要包含在新操作组中的操作,然后选择
>>
将操作添加至组中。
所选择的操作和操作组
显示新操作组中的操作。要从组中移除操作,可选择操作然后选择
<<
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal