从操作组中移除操作

要停止对作为操作组一部分的特定操作的安全设置进行管理,请将该操作从操作组中移除。
前提
将操作从操作组中移除时,需要具备
FactoryTalk Administration Console
浏览器
中
操作组
文件夹的以下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
要从操作组中移除操作
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    操作组
    ,然后右键单击要编辑的操作组并选择
    属性
    。
  2. 在
    属性
    中,操作组会显示在
    选定的操作和操作组
    列表右侧。
  3. 在
    选定的操作和操作组
    列表中,选择要从操作组中移除的操作,然后选择
    <<
    将其从组中移除。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal