向操作组添加操作

要作为现有操作组的一部分管理某项操作的安全设置,请将该操作添加到操作组中。
前提
将操作添加到操作组需要对
FactoryTalk Administration Console
浏览器
中的
操作组
文件夹具有以下权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
要向操作组添加操作
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    操作组
    ,然后右键单击要编辑的操作组并选择
    属性
    。
  2. 在
    属性
    中,操作组会显示在
    选定的操作和操作组
    列表右侧。
  3. 在
    可用操作和操作组
    列表中,选择要添加到操作组的操作,然后选择
    >>
    。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal