删除操作组

当删除操作组时,任何已为此组分配的明确权限都将失效。
例如,假设使用名为“操作员”的操作组明确授予了用户帐户“Chris”对“混合”区域的写访问权限。这时,如果删除“操作员”操作组,“Chris”就不能再对“混合”区域进行写入操作。创建另一个“操作员”操作组时,不会恢复“Chris”的“混合”区域写入权限。
如果无意中删除了操作组,并且无法从备份恢复 FactoryTalk Directory,则该操作组对应的资源安全权限必须重新创建。
前提
  1. 在删除操作组之前,请备份
    FactoryTalk Directory
    。
  2. 删除操作组需要
    操作组
    文件夹的以下安全权限:
    • 通用 > 读取
    • 通用 > 列出子目录
    • 通用 > 删除
要删除操作组
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    操作组
    文件夹。
  2. 右键单击操作组,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal