添加操作组

可一次性对一组操作授权或拒绝权限,而不需分别为每个操作设置权限。
当添加操作组时,可决定:
  • 操作组的名称
  • 属于该组的操作
前提
获取
浏览器
中
操作组
文件夹的以下安全权限:
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 写入
要添加操作组
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    操作组
    文件夹,然后选择
    新建操作组
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal